This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4504B:CD4504B 实现3.3V 至5V 的转换

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC8T245, SN74HCT244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/725192/cd4504b-cd4504b-realize-3-3v-transfer-to-5v

器件型号:CD4504B
主题中讨论的其他器件:SN74LVC8T245SN74HCT244

 各位专家、您好!

当 VCC 设置为5V、VDD 设置为5V 且输入电压设置为3.3V 以实现3.3V 到5V 的传输时、它是否起作用?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lenna、
    如果器件处于 TTL 模式、则可以正常工作。 检查电气特性表中的 VIH/VIL 规格。

    您是否考虑使用 更现代的3.3V 至5V 转换器、例如 SN74LVC8T245或 SN74HCT244?  CD4k 系列在3.3V 运行时并不是很优化(但它是唯一可以达到18V 的逻辑系列)。