This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:通道到通道偏斜

Guru**** 2986330 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/725018/lsf0108-channel-to-channel-skew

器件型号:LSF0108

 LSF0108的 A 通道间偏移是多少?  

在我的设计中、该器件用于将 SDIO 接口从1.8 (主机)电平转换为3.3V (卡)电平。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Terence:
    LSF0108不是有源驱动器、因此没有偏斜。

    如果您想了解有关 LSF0108工作原理的更多信息、我们提供了一个简短的视频系列、其中对其进行了详细介绍: training.ti.com/LogicMinute