This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV123A:关于未使用的通道连接

Guru**** 2578735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/725000/sn74lv123a-about-unused-channel-connection

器件型号:SN74LV123A

请在下面告知我 SN74LVC123A 未使用的通道;

①Are Ω 输入侧(/A、B、/CLR)连接至 GND、是否正确?

②Is Rext 引脚保持断开、没问题吧?

由于数据表 P12 -图7是在 CLR:低电平⇒Rext 被拉高时描述的。

我认为 Rext 可以打开和强制高电平输出。

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satosi-San、您好!
    是的、输入可以全部接地(A\、B、CLR\)。 该逻辑状态在器件功能模式表的第一行(数据表的第9.4节)中定义。

    建议将 Rext/Cext 引脚端接至高电平(直接连接至 Vcc)。

    图7显示了正常连接时的器件运行-在此时序图中、有一个电阻器将 Rext/Cext 引脚拉至 Vcc。 它不是内部拉电压。