This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC595:IBIS 模型

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC595, SN74AHC74

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/724659/sn74ahc595-ibis-model

器件型号:SN74AHC595
主题中讨论的其他器件: SN74AHC74

大家好、

从哪里可以获得 SN74AHC595的 IBIS 模型? 我在网站上没有找到它。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Lilian、
    如果该型号在网站上不可用、则该型号不可用。

    由于 IBIS 仅用于信号完整性、因此任何 AHC 器件的 IBIS 模型都将起作用。 如果您需要查找帮助、请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

     "AHC"有何用途?   

    如果您可以与我分享一个 IBIS 模型、那将会有所帮助。  谢谢你。 :-)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lilian、
    器件型号中的"AHC"是逻辑系列。 如果您不熟悉逻辑器件型号、我强烈建议您观看有关此主题的简短视频 :training.ti.com/anatomy-logic-part-number

    SN74AHC74具有与 SN74AHC595相同的输出特性、其 ibis 模型位于: www.ti.com/.../toolssoftware