This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT16244:器件型号定义

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HC08, SN7400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/724756/sn74ahct16244-part-number-defanition

器件型号:SN74AHCT16244
主题中讨论的其他器件:SN74HC08SN7400

早上好、

 

我正在尝试比较器件的器件型号、您的数据表未说明差异。 请告诉我以下部件号中的“G”和“E”是什么意思:

 

74AHCT16244DGGRE4

74AHCT16244DGGRG4

 

还有非 E4和 G4器件可用、但这些器件也具有 SN 前缀。 请确认 此前缀代表什么?

 

SN74AHCT16244DGGR

74AHCT16244DGGR

 

期待收到您的回复。

 

此致

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:
    E4/G4问题非常常见、甚至有自己的文章对此进行解释、位于 e2e.ti.com/.../720395

    对于 SN 前缀、这是添加到 TI 逻辑器件的任意前缀、用于将其与竞争对手的器件区分开来。 例如、Nexperia 具有74HC08、而我们有 SN74HC08。

    有一些 TI 逻辑器件没有前缀、仅以74开头。 这有时是因为对于较旧的系统而言、器件型号太长、而有时它只是所选的器件名称。 请记住、TI 生产逻辑器件已有近60年的历史、而且我们仍在销售首款逻辑器件(SN7400)、在这段时间内可能会出现一些差异。

    我们最近制作了一个简短的视频、介绍了我们的逻辑命名惯例-如果您有一分钟左右的时间、我建议您观看: training.ti.com/anatomy-logic-part-number
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下午好、Emrys、

    非常感谢。 这对 我来说是一个很大的帮助,也是我所需要的。

    此致

    Andy