This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCT245:电流驱动能力

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HCT245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/724589/sn74hct245-current-drive-capability

器件型号:SN74HCT245

大家好、

客户正在使用 SN74HCT245来驱动光耦合器、估计的驱动电流最大约为10mA、HCT245是否支持该电流? VOH 会下降多少? 谢谢!

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Andrew、
    该器件可支持10mA 持续输出电流(来自绝对最大值表:IO (最大值)= 35mA)。

    使用提供的数据表值、我们可以计算输出 FET 的 R_ON:R_ON =(V_CC-V_OH)/I_OH = 110欧姆

    然后欧姆定律给出了10mA 下的最大压降--> V = I*R = 110*0.010 = 1.1V。 V_OH (最小值@ 10mA)= Vcc - 1.1V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的详细反馈、非常有用!!

    Andrew