This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74BCT756:II 和输入电流范围

Guru**** 2971160 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74BCT756, SN74LS244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1187739/sn74bct756-ii-and-input-current-range

器件型号:SN74BCT756
主题中讨论的其他器件: SN74LS244

您好、TI 专家、

我尝试解释一些数据表。

请考虑 SN74BCT756双极 CMOS 数据表的"绝对最大额定值"下的内容:
输入电流范围,II。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 –30mA 至5mA

在"建议运行条件"下:
II Vcc = 5.5V  Vi = 7V。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 最大值0.1mA                                          

首次使用 II 似乎意味着将输出(IOL = 64mA)直接连接到输入(最大-30mA)
需要串联限流电阻器。 这是正确的解释吗?

II 的第二种用法按 IIH 和 IIL 的分组、看起来像是常见的双极泄漏电流。

SNx4S24x/SNx4LS24x (例如 SN74LS244)数据表中未指定"输入电流范围"。 是因为
LS/S 和 BCT 之间的差异?

感谢您的任何评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "建议运行条件"表中没有 II 规格。
    在"电气特性"表中有一个 II 规格;这确实是一个泄漏电流。

    要超过 BCT 输入的绝对最大额定值、您需要施加无效的输入电压。 可能会有一条隐含语句"如果您限制电流、您可以超过输入电压"。

    LS 数据表没有输入电流的绝对最大额定值、因为输入电压限制可确保电流保持足够低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我现在看到他们想要传达的内容