This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G123:Rext/Cext 引脚上的放电时间周期

Guru**** 2773145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1187465/sn74lvc1g123-period-of-discharge-time-at-rext-cext-pin

器件型号:SN74LVC1G123

您好的支持团队。

Cext 放电多长时间?
它是恒定的、还是它们中的任何一个随条件而变化?
目前、当我监控 Rext/Cext 引脚的电压时、它不会下降到0V。这是正常的吗?

此致、

千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Higa-San、

    您能否分享您的电路和组件值? 您是否在数据表规格/提供的值范围内工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maier-San

    感谢你的答复。

    当前组件如下。  

    Rext=100k

    Cext=10uF

    很抱歉、我没有从客户那里获得原理图。

    我无法在数据表中找到 Rext 和 Cext 的最大限制值。

    此致、

    千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Higa-San、

    数据表为 Rext 和 Cext 的有限选项集提供了时序:

    客户可能会超过这些提供的值、但我们在超出推荐规格时只能提供有限的支持。 显示的最高值为1uF (10^6pF)。

    -

    通常、我们建议使用这些器件构建原型、并使用计划的 R 和 C 组件来获取时序信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maier-San

    感谢你的答复。

    我想知道 Rext/Cext 在放电期间不下降到 GND 是正常还是异常。
    如果 Cext 为1uF、它将下降至 GND 是正确的吗?

    此致、

    千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不是器件的规格。 在数据表规格内使用 R 和 C 时、您的器件是否会产生显示的输出脉冲宽度?