This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0304:RUTR

Guru**** 2948950 points

Other Parts Discussed in Thread: TXU0304, TXU0104, TXU0204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1188330/txb0304-rutr

器件型号:TXB0304
主题中讨论的其他器件:TXU0304、 TXU0104、 TXU0204

您好:

使用 TXB0304RUTR 作为电压转换器时、我们会遇到 SPI 压降

压降是由于负载电容高于规格(100pF)

在电路板中添加上拉电阻没有任何意义

与 TXB0304RUTR 相比、器件中是否存在任何负载电容容容差(>100pF)较高的压降

谢谢

问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB 的驱动强度为20 µA;您的问题可能是由电阻负载引起的。

    无论如何、SPI 信号是单向的;将 TXB 替换为 TXU0104/TXU0204/TXU0304。