This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4520:ESD 保护二极管

Guru**** 2644125 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1187400/cd74hc4520-esd-protection-diode

器件型号:CD74HC4520

您好!

该器件上的所有引脚都具有 ESD 保护二极管?
我们的客户已经评估过它是 Toshiba 的 TC74HC4520的替代产品、并且已经使用过它、但它未经确认、因此我正在询问。

此外,请告诉我有关 HBM 的资料,因为这些数字是未知的。

此致、

Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi-San、您好!

    TI 提供的所有逻辑器件在所有引脚上都具有 ESD 保护电路。 当我们周二返回工作岗位时、我必须检查此器件的记录、以查看我们是否有存档的 ESD 报告。

    HC 器件通常设计为具有2kV HBM 和1kV CDM 额定值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys-San:

    感谢 您的支持。
    我期待您的答复。

    此致、
    Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi-San、您好!

    我没有找到此器件的存档质量报告-我们只能将其评级为 HBM < 1999V、CDM < 250V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys-San:

    感谢 您的回答。

    此致、

    Hiroshi