This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT123A:RC 引脚上的二极管

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AHCT123A, SN74LS123

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1187868/sn74ahct123a-diode-on-rc-pin

器件型号:SN74AHCT123A
主题中讨论的其他器件: SN74LS123

您好、E2E 专家、

你好。

在 LS123数据表中、有一个保护功能失效、如下图所示。

 在 SN74AHCT123A 数据表第7页上、没有二极管、如下面的代码段所示。

问题是:  

1.为了 实现可靠运行、是否需要在 SN74AHCT123A 上添加二极管? 如果是、 您建议使用哪些二极管参数?

2.在 RC 引脚上使用或不使用保护二极管有什么影响?

3、 要实现可靠的 AHCT123A 设计、需要的电容在多大尺寸上?

提前感谢您的支持。

此致、

CSC

此致、

CSC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 CSC、

    [引用 userid="480323" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1187868/sn74ahct123a-diode-on-rc-pin ]1.  为了实现可靠运行、我是否需要在 SN74AHCT123A 上包含二极管? 如果是、 您建议使用哪些二极管参数?[/quot]

    SN74LS123数据表未参考或用于其他器件。 只有 SN74AHCT123A 数据表适用于 SN74AHCT123A 器件。

    如果 您发现系统中有需要、可以添加外部二极管。

    [引用 userid="480323" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1187868/sn74ahct123a-diode-on-rc-pin ]2. 在 RC 引脚上使用或不使用保护二极管会产生什么影响?[/quot]

    二极管在正向偏置时传导电流。 该器件具有最大电流额定值的内部二极管、如图所示:

    如果由于断电期间的电源斜升速率、预计通过二极管放电的电流超过20mA、则可以使用外部二极管来保护内部二极管。

    [引用 userid="480323" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1187868/sn74ahct123a-diode-on-rc-pin ]3.  超过什么尺寸的电容器可用于可靠的 AHCT123A 设计?[/引述]

    SN74AHCT123A 数据表提供了以下推荐的 R 和 C 组合: