This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G11:电压输出

Guru**** 2528120 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G11

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1188834/sn74lvc1g11-voltage-output

器件型号:SN74LVC1G11

大家好、

我想确认这个 SN74LVC1G11电路(已连接)、我们是否能够馈入高于1.8V 电源电压的输入光栅。 我的预期是输出高电平将是1.8V 逻辑电平。

根据数据表、我们可以提供6.5V 输入、所需的电源电压最小值为1.65、在这种情况下、OUT 将为1.65逻辑。

提前感谢您。

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    是的、您回答正确。 只要输入大于 V_IH 且小于绝对最大额定值、输入就会被检测为"高电平"。

    一个注意事项是关注 V_IL 电平-当由1.8V 电源供电时、V_IL 值将非常低(0.63V)、因此它可能与某些3.3V 或5V V_OL 电平发生冲突。