This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204:支持 SPDIF

Guru**** 2785785 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0204, LSF0102, 2N7001T, SN74AUP1T34, SN74AUP1G125, SN74AUC1G125, TXU0101, SN74LV1T34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1188749/lsf0204-spdif-support

器件型号:LSF0204
主题中讨论的其他器件: LSF01022N7001TSN74AUP1T34SN74AUP1G125SN74AUC1G125TXU0101SN74LV1T34

大家好、

我的客户正在寻找支持 I2C 和 SPDIF 的13.3V 至1.8V 3通道电平转换器。  

LSF0204是否支持 SPDIF? 如果您知道更好的器件符合此要求、请告诉我。

谢谢、

Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    13.3V 还是3.3V?

    S/PDIF 物理层在 75 Ω 电缆上使用0.5–0.6V 峰间电压。 这不是逻辑信号。 您为什么认为您需要翻译它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    抱歉、这是一个拼写错误。 3.3V 是正确的。

    它们以光学方式接收并传输3.3V 电压。 如我所知、主机接收到1.8V 电平。 他们正在寻找电平转换器。

    谢谢、

    Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I²C 需要双向转换器。 LSF0102或 LSF0204可以正常工作。

    可能可以使用 LSF 转换数字音频信号、但这需要非常强的上拉电阻器。 该信号是向上还是向下转换? 对于降压转换、请使用任何具有可过压输入的缓冲器、如 SN74AUP1G125/SN74AUC1G125。 对于升频转换、请使用 SN74LV1T34/125/2N7001T/SN74AUP1T34/TXU0101等转换器。