This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54LVCH244A-SP:平衡输出和总线保持

Guru**** 2837550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN54LVCH244A-SP, SN54AC244-SP, SN54LVC14A-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1188778/sn54lvch244a-sp-balanced-outputs-and-bus-hold

器件型号:SN54LVCH244A-SP
主题中讨论的其他器件: SN54AC244-SPSN54LVC14A-SP

您好!

我会在 每组4位中使用一个 SN54LVCH244A-SP、同时将输入和输出捆绑在一起、以增加输出电流。

标准 LVC 逻辑应具有平衡输出特性、允许相邻位进行捆绑。

我对总线保持功能有一个担心:如果在输入端为跳闸总线保持提供更高的电流(对于4位、至少500uA*4 = 2mA)、它是否可以按预期工作?

我更喜欢不带总线保持的 LVC 版本、但我认为该版本不适用于耐辐射/耐辐射应用。

谢谢

Andrea