This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108-Q1:询问有关所用产品的一些问题并出错。

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1188654/lsf0108-q1-ask-some-questions-about-the-product-being-used-and-something-went-wrong

器件型号:LSF0108-Q1

VCCA输入3.3V,VCCB输入5V,EN引脚使能时,A1的输入为3.3V,B1的输出没有上拉电阻,B1输出多少V,A1和B1之间是否有MOS。μ A

没办法输入英文?μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LSF 没有名为"VCC"的引脚。 不得将较高的 Vref 引脚直接连接到电源。

    请显示原理图。