This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV123A:SN74LV123AD 单稳 MV 在脉冲中存在一致性问题。

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G123
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1188439/sn74lv123a-sn74lv123ad-monostable-mv-having-consistency-issue-in-pulse-with

器件型号:SN74LV123A
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G123

我们将 SN74LV123AD 用作单稳多谐振荡器、用于生成15秒和5秒脉冲。

在测试过程中、我们无法获得一致的脉冲输出。

在 每个触发器中、它的运行时间从15.8秒增加到13.5秒。

 

我们使用了 Rext:0.1%容差和 Cext:10%容差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rext1=1.3M 且 Cext1=10uF。

    Rext2= 400K 和 Cext= 10uF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的电容器指定的泄漏电流是多少? 如果它不小于流经 Rext 的电流、它将影响充电时间。

    如果您需要更高的精度、则必须使用晶体振荡器提供的时钟。 现在、您将使用微控制器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请建议任何 TI 器件提供精确的15秒可重触发脉冲。

    请建议使用 TI 的模拟器件 IC 'LTC6993'替代器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LTC6993具有一个内部振荡器。 TI 没有确切的替代产品。

    SN74LVC1G123只有一个通道。 但是、任何基于 RC 的计时器都需要一个精确的低泄漏电容器。