This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LXC2T45-Q1:输出上升和下降时间

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC2T45, TXB0102, TXB0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1188345/sn74lxc2t45-q1-output-rise-and-fall-times

器件型号:SN74LXC2T45-Q1
主题中讨论的其他器件:SN74AXC2T45TXB0102TXB0304

我能否知道在1.8V 电源和50pF 电容负载下器件的输出上升和下降时间或压摆率是多少?

我还在寻找具有以下规格的缓冲器/电平转换器:

双向(自动方向感应优先级)
工作电压:1.8V
输出上升和下降时间: 对于50pF 电容负载、低于3ns

我能否获得帮助以选择具有上述规格的产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 [常见问题解答]逻辑器件的输出转换率是多少?

    您为何要引用-Q1器件? 您是否需要汽车认证?

    在1.8V 电压下、SN74AXC2T45具有最高的驱动强度。 缓冲器无法进行自动方向感应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发帖。
    我的应用之一需要电平转换器、将其放置在微控制器和外部 FPGA 之间。 此处尝试使用电平转换器将 FPGA 信号电平从3.3V 降至1.8V (最坏情况下为1.65V)。 对于50pF 负载、我具有低于3ns 的转换时间限制 、需要 自动方向感应功能。  
    TI 是否有任何符合此规格的最新产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试 TXB0102。 请注意、它需要较短的走线并且不能驱动任何上拉/下拉电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    显然、我将在 Tek Logic Analyzer 中测量输出信号、这些探针具有20k 下拉电阻。
    请 提出备选案文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chandan、

    自动感应双向器件 不能通过外部上拉和下拉实现最佳性能。 不过、我还建议使用 TXB0304 (请参阅数据表中 有关您的案例的 VOH 容差的第8.4.2节)、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Michael 和 Clemens