This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVCH16245A:输入钳位电流

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1188645/sn74lvch16245a-input-clamp-current

器件型号:SN74LVCH16245A

您好!

根据客户的使用情况、当此 IC 关闭时、电源电压可能会超过绝对最大额定值(-0.5V)。

根据数据表、只要不超过电流额定值(IINK 和 IOK)、就不会出现任何问题。

(D/S P6注释(2)如果观察到输入和输出电流额定值、则可能超出输入负电压和输出电压额定值。)

问题
您能告诉我是否有一个输入电压下冲指南、可在不测量 IIK 和 IOK 的情况下被认为是可以接受的?
(在下面的波形中、低于最小-1V 和-0.5V 的下冲是3.8ns 的相对较小的下冲、因此我认为是可以接受的。)

此致、

Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi-San、您好!

    否、遗憾的是、数据表仅指定最大钳位电流、不提供计时或过冲量。 如果这是客户的问题、我们建议添加一个串联电阻器以确保电流受到限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys-San:

    当然。

    感谢您的支持。

    此致、

    Hiroshi