请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74LVCH16245A 您好!
根据客户的使用情况、当此 IC 关闭时、电源电压可能会超过绝对最大额定值(-0.5V)。
根据数据表、只要不超过电流额定值(IINK 和 IOK)、就不会出现任何问题。
(D/S P6注释(2)如果观察到输入和输出电流额定值、则可能超出输入负电压和输出电压额定值。)
问题
您能告诉我是否有一个输入电压下冲指南、可在不测量 IIK 和 IOK 的情况下被认为是可以接受的?
(在下面的波形中、低于最小-1V 和-0.5V 的下冲是3.8ns 的相对较小的下冲、因此我认为是可以接受的。)
此致、
Hiroshi