This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC138:PSpice 模型

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC138
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1187429/sn74ahc138-pspice-model

器件型号:SN74AHC138

您好、支持团队、

我的客户需要 SN74AHC138 PSPICE 仿真、但 TI.com 上未提供该仿真。 我们可以准备好吗?

如果没有、他们在 TI.com 上找到 HSpice 模型、您是否可以将 HSpice 转换为 PSPICE 模型以用于 TI 的 PSPICE?

或者、如果可以使用其他产品型号代替 SN74AHC138、请发送。

谢谢、

Koji Ikeda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ikeda-San、

    您能告诉我客户在尝试模拟什么吗? 他们是否在寻找某些特定的性能规格、信号完整性或器件的功能?

    [引用 userid="35785" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1187429/sn74ahc138-pspice-model ]如果不是、他们在 TI.com 上找到 HSpice 模型、您是否可以将 HSpice 转换为 PSPICE for TI 的 PSPICE 模型?

    否、HSpice 模型无法转换为 PSpice 模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ikeda-San、

    我将一个客户应该能够使用的模型组合在一起。 此模型似乎可以在我的有限测试中正常工作、但如果客户发现任何问题、请让他们通过 E2E 进行报告。

    e2e.ti.com/.../SN74AHC138.CIR