This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4093B-MIL:由 CD4093接口电路驱动的图腾柱

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: UC1705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1189147/cd4093b-mil-totem-pole-driven-by-cd4093-interface-circuit

器件型号:CD4093B-MIL
主题中讨论的其他器件:UC1705

CD4093 输出被馈送到基于 NPN-PNP 的图腾柱电路以驱动 MOSFET。 cd4093output 与图腾柱电路的基极之间提供了一个1k 欧姆的电阻器。 现在观察到开关损耗越来越大、Vgs 振幅变得越来越小。

您能给我们建议最小电阻吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CD4000器件具有相当高的输出阻抗、尤其是在低电源电压下。 可以使用0 Ω。 您的 VDD 是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VDD 为14V。  
    因为该输出驱动图腾柱、在打开和关闭 MOSFET 时、图腾柱需要大约20mA 的基极电流几纳秒(200ns)。

    那么、我们是否能够在没有电阻的情况下继续呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第3页的表中指定的 IOL/IOH 值表明、器件不能在压降较小的情况下驱动20mA。

    图6/7/8/9 Ω、在典型情况下(电压为°μ A 至250 μ A)、该器件可驱动20mA、压降为5V、但不能保证这一点、即使在25 C 下也是如此 输出阻抗的规格非常宽松、尤其是在温度范围内。

    如果允许更高的基极电流、则可能不使用基极电阻器。 在最坏的情况下、您必须自行决定是否承受不会达到20mA 的风险。

    我建议使用诸如 UC1705的集成栅极驱动器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、确切地说、我们本来会计划使用驱动器 IC、但由于其他一些原因、我们没有这样做。 现在、为了满足数据表值、有一个1k Ω 的串联电阻、将瞬时短路电流限制为14mA。 但这会为 Vgs 提供更多的上升时间。 CMOS 必须提供较低的电流、但周期为~200ns;因此、如果我们将电阻降低到大约300欧姆、则电流越高、时间越短。

    请建议..

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了缩短大电流的时间、请将一个电容器与电阻器并联。

    如果我不知道您的设计受到的限制、我就不能推荐替代方案。