This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:LSF0102可以支持 I2C 开漏模式和 I3C 推挽模式?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA39416, TCA9803, TCA39306, PCA9306, LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1187546/lsf0102-lsf0102-could-support-i2c-open-drain-mode-and-i3c-push-pull-mode

器件型号:LSF0102
主题中讨论的其他器件:TCA39416TCA9803TCA39306PCA9306

您好、支持团队

 下图是我们的项目 I2C/I3C DDR EEPROM 图。

LSF 可用于 I2C 开漏模式和 I3C 推挽模式?

如有任何建议、请告知我。

谢谢、

此致、

劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LSF 同时接受开漏和推挽信号、但其输出始终为开漏。

    您可以将 LSF 与 I3C 配合使用、但必须正确调整上拉电阻器的大小。 更高的电流可实现更高的速度、但会增加所有器件的 VOL。 尤其是低压器件可能没有足够的驱动强度。 TCA9803等缓冲器仅支持高达400kHz 的频率。 新的 TCA39416仅支持高达1.8V 的电压。TCA39306的速度可能足以满足您的 I3C。

    请注意、LSF0102和 PCA9306是相同的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Guru

    "请注意、LSF0102和 PCA9306是相同的器件"这句话意味着什么?

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    它们都可用于类似的 I2C/I3C 应用、无需担心其功能。谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一个项目、其中 SMBus 支持1MHz 运行、我们正在寻找支持1MHz 运行的 I2C 电平转换器。  这两种方法是否都起作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    根据数据表、这两款器件均可实现1MHz 运行、谢谢。

    此致、

    Michael。