This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXU0304:Vs TXU0101 -静态电流

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TXU0304, TXU0101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1189883/txu0304-vs-txu0101---quiescent-current

器件型号:TXU0304
主题中讨论的其他器件: TXU0101

您好!

查看 TXU0304和 TXU0101的数据表、可以看到两个器件的静态电流是相同的、是这样吗?

Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    是的、它们都来自同一个系列;具有不同的通道选项、谢谢。

    此致、

    Michael。