This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4541B:自动重置禁用不能!#39;t 工作

Guru**** 2833285 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4541B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1189772/cd4541b-auto-reset-disable-doesn-t-work

器件型号:CD4541B

我将 CD4541B 用作数字计时器、并已选择 Rtc 和 CTC 21秒、引脚12和13连接高电平。 我不希望器件上电以更改输出状态。 我只希望输出在由主器件复位引脚触发时改变状态。  

以下是我的相关输入:

引脚5 (自动复位)-连接高电平

引脚6 (主复位)-触发输入、暂时保持低电平

引脚9 (Q、/Q 选择)-连接低电平

引脚10 (MODE)-连接低电平

引脚12 (A)-连接高电平

引脚13 (B)-连接高电平

我已将自动复位连接到高电平、因此根据数据表、这应该会禁用自动复位电路。 但是、即使引脚5保持高电平且引脚6保持低电平、输出也会在21秒后更改状态。 这是 CD4541B 的正常行为吗?

如何真正禁用此器件的上电复位功能? 如果不可能、是否有人可以推荐其他器件用作简单的计时器?

谢谢。