This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 能否通过 IBIS 模型文件内容估算输出阻抗?

Guru**** 2896940 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1189174/can-output-impedance-be-estimated-from-the-ibis-model-file-contents

Emrys-San、您好!

我收到了客户的另一个问题。

IBIS 模型显示了上拉和下拉时的电压和电流、能否根据这些特性计算输出阻抗?

此致、

Masa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masa-San、

    请在新主题中发布新问题、以便对其进行适当的解决和跟踪。 如有必要、您可以链接到原始线程以查看上下文。 我已将此问题拆分为新主题、并更新了标题以匹配。

    原始主题: https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1179983/sn74lvc16245a-pspice-model 

    -

     IBIS 模型可由 IBIS 仿真器进行解释、以提供出色的信号完整性、但我不知道如何使用模型中的值对阻抗进行反计算。

    我们只需使用提供的值之比 R = V/I - 在1.8V 电源电压下、器件会在大约1V 时进入饱和状态、因此上述任何值都不会产生很大帮助(在这种情况下、器件的作用更像电流源而不是电阻器)。 消除负值和高于1.3V 的值可实现以下目的:

    实际上、最小电阻是阻抗匹配的重要因素(假设这就是他们想要解决所有这些问题的原因)。 上述值显示最小9欧姆、典型14欧姆、最大21欧姆

    这是准确的吗? 不、不是。

    从数据表中:

    使用这些值、R_OH (max)=(1.65-1.2)/0.004 =  112.5欧姆、R_OL (max)= 0.45/0.004 = 112.5欧姆

    典型值约为最大值(56欧姆)的一半-通过施加小电压并测量产生的电流、或强制施加电流并测量输出电压、可以在实际器件上轻松测量这些值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys-San、您好!

    感谢您的解释。 我会将其告知客户。

    平路机、

    Masa