This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC139:SN74HC139NSR ESD (MM、HBM、CDM)性能有多高?

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1189974/sn74hc139-how-much-is-sn74hc139nsr-esd-mm-hbm-cdm-performance

器件型号:SN74HC139

大家好、

我的一位客户对 SN74HC139NSR 和其他逻辑 IC 有以下问题。 请给我回复。

问题1.  SN74HC139NSR ESD (MM、HBM、CDM)性能有多高?
问题2. 当我想检查有关其他逻辑的 ESD 性能时、我是否需要在 E2E 上针对每个器件询问它? 他们的任何 URL 我都可以检查逻辑器件 ESD 性能吗?   

非常感谢您的答复。

此致、
Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Kazuya

    [引用 userid="190215" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1189974/sn74hc139-how-much-is-sn74hc139nsr-esd-mm-hbm-cdm-performance ]Q1。  SN74HC139NSR ESD (MM、HBM、CDM)性能有多高?[/引述]

    HBM:+/- 3kV

    CDM:+/- 200V

    该部件没有 MM ESD。  

    [引用 userid="190215" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1189974/sn74hc139-how-much-is-sn74hc139nsr-esd-mm-hbm-cdm-performance ]Q2。 当我想检查有关其他逻辑的 ESD 性能时、我是否需要在 E2E 上针对每个器件询问它? 他们的任何 URL 我都可以检查逻辑器件 ESD 性能吗?   [/报价]

    我们正在将其添加到我们的所有数据表中、但是、对于我们拥有的许多器件、这是一个缓慢的过程。 目前、如果 ESD 不在数据表中、很遗憾您需要咨询我们。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    非常感谢您的回复。
    数据对客户和我都很有帮助。
    此外、如果我针对其他逻辑器件收到相同的问题、我将在 E2E 上再次询问。

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya。