This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC4T245-Q1:适用于 RGMII 外壳

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC8T245-Q1, SN74AXC4T245-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1188835/sn74axc4t245-q1-suitable-for-rgmii-case

器件型号:SN74AXC4T245-Q1
主题中讨论的其他器件:SN74AXC8T245-Q1

大家好、

我看到发展蓝图建议 将 SN74AXC8T245-Q1用于 RGMII 案例。 我的客户已经为 SN74AXC4T245-Q1构建了库存。  是否可以在 RGMII 案例中使用 SN74AXC4T245-Q1?

另一个问题是通道间偏差、由于 RGMII 的要求是偏差< 2.6ns、我们如何说服客户?  

B&R

利嘉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lijia、

     在 RGMII 情况下、完全可以使用 SN74AXC4T245-Q1。  对于所有 TXP 器件、通道 间偏斜通常小于1ns。

      有关通道间偏斜的信息、请参阅此常见问题解答。 有关   RGMII 电压转换的更多详细信息、请参阅第2.5节中的此应用手册。

    此致、

    Swathi Deivamani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swathi、

    不同器件之间的偏斜如何? 谢谢!

    利嘉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lijia、

    我有2个澄清问题:

    1.您是指从输入到输出的延迟吗? 如果是、则在数据表中对 TPD (传播延迟)进行了规格说明。

    2.您是否询问了 SN74AXC8T245-Q1 SN74AXC4T245-Q1之间的偏差? 如果是这样、则在  同一器件内测量一个通道到另一个通道的偏斜 、而不是在  不同器件之间测量偏斜。  对于所有 TXP 器件、通道 间偏斜通常小于1ns。

    希望这对您有所帮助。 谢谢!

    最棒的

    Swathi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lijia、


    为了再次确认、您能否通过方框图或原理图澄清您的特定用例?  

    我提出这一问题 的原因 是 RGMII 应用通常用于6/8通道用例。 因此、最好建议使用8通道、因为根据不同器件之间的偏差问题、似乎您打算将多个4通道器件用于6/8通道应用。 如果是、我们无法保证这样做;因为与参考常见问题解答类似、偏斜在单个器件中。

    因此、即使4通道器件可满足单个器件(非不同器件)<2.6ns 的偏差要求、8通道 AXC 也最适合6/8通道应用。 希望这对您有所帮助。 谢谢!


    最棒的
    Swathi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swathi、

    感谢您的回复。 是的、RGMII 需要4个以上的通道。 我建议客户使用8T245。  

    B&R

    利嘉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lijia、

    不用客气。 如果没有任何其他问题、请帮助将此主题标记为"已解决"以关闭该主题。

    如果您 有任何疑问、请告诉我。

    最棒的

    Swathi