This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:单向电平转换

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0102, CD4010B, CD40109B, LSF0108, LSF0101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1190842/lsf0102-unidirectional-level-translation

器件型号:LSF0102
主题中讨论的其他器件: CD4010BCD40109BLSF0108LSF0101

大家好、

LSF 是一种双向开关芯片。 我想知道、单向芯片是否更便宜?

我的客户的需求是:

使用单芯片微型计算机控制风扇。 微控制器的电压为3.3V、风扇的电压为5V。 有必要将3V 电平转换为5V 电平。 总共需要九个通道。  通信速率不高、低于 LSF0102。  一个方向的电平转换就足够了。

请以最优惠的价格推荐电平转换器。 谢谢。

此致、

Charlie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CD40109B+CD4010B。

    或者、LSF0108+LSF0101加上11个电阻器。 (对于慢速(kHz)信号、您可以使用单个 LSF0108:将 EN 直接连接到3.3V、并将 Vref_A/B 用作第九通道。)