This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204:与 TXU0304比较

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TXU0304, LSF0204, LSF0101, LSF0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1192465/lsf0204-comparison-with-txu0304

器件型号:LSF0204
主题中讨论的其他器件:TXU0304LSF0101LSF0108

大家好、

我是否可以知道 LSF0204和 TXU0304之间的比较是什么?

TXU0304是否具有更好的驱动功率?

LSF0101/2为何不支持 SPI? 我看不到它们与 LSF0204和 LSF0108之间的任何重大设计变化

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LSF 是无源开关、无驱动功率。

    SPI 有四个信号(如果省略 MISO、则为三个信号)、因此使用较小的转换器毫无意义。 但可以将 LSF0101/2用于其中一个/两个信号。