This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC126A-Q1:数据表和 TI.com 中显示的可订购编号不同

Guru**** 1185710 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC126A-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1191800/sn74lvc126a-q1-the-orderable-number-is-different-where-it-is-shown-in-datasheet-and-ti-com

器件型号:SN74LVC126A-Q1

大家好、

   客户希望使用 SN74LVC126A-Q1、但数据表和 TI.com 中显示的可订购编号不同。

    在 TI.com 中 、采用 TSSOP-14封装的 SN74LVC126A-Q1为 CLVC126AQPWRG4Q1、如下所示。

   在数据表中   、采用 TSSOP-14封装的 SN74LVC126A-Q1为 SN74LVC126AQPWRQ1、如下所示。

   您能否确认哪一个可订购编号是正确的编号、以帮助客户下单?

   此外 ,CLVC126AQPWRG4Q1 (封装 TSSOP-14)和 SN74LVC126AQDRQ1 (封装 SOIC-14),这两种材料在封装中只是不同的,对吧? 那么、共享相同的规格吗?

您的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74LVC126AQPWRQ1和 SN74LVC126AQPWRG4Q1 (具有"G4")是相同的。 但 OPN SN74LVC126AQPWRG4Q1的长度将超过18个字符、因此将"SN74"替换为"C"将其缩短。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

       感谢您的回复。

       请确认以下问题吗?

    [引用 userid="520982" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1191800/sn74lvc126a-q1-the-orderable-number-is-different-where-it-is-shown-in-datasheet-and-ti-com ]此外 ,CLVC126AQPWRG4Q1 (封装 TSSOP-14)和 SN74LVC126AQDRQ1 (封装 SOIC-14)这两种材料在封装中只有不同,对吧? 因此、共享相同的规格[/quot]

    您的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有封装都具有相同的电气规格。 唯一的差异是 θJA μ V。