This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV14A:VT+/-的典型值

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HCS14, SN74LV14A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1191743/sn74lv14a-typ-value-for-vt--

器件型号:SN74LV14A
主题中讨论的其他器件:SN74HCS14

大家好、

在数据表中、仅为 VT+(正向阈值)指定最大值、为 VT–(负向阈值)指定最小值。

您是否可以向我们教授 VT+和 VT-的所有最小值、典型值、最大值?  

此致、

Ohashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ohashi-San、您好!

    您能否详细介绍您需要此数据的特定应用? 我至少需要电压范围。 了解器件的最大值和最小值都需要何种用例也很有帮助、并且不能使用 SN74HCS14等已经提供最大值/最小值的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    感谢您的回复。 我针对用例拥有的唯一信息是 Vcc=5V。  

    我将询问客户为何需要最大值/最小值。

    此致、

    Ohashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ohashi-San、

    我与系统工程师交谈、他说我们应该为您提供数据。 当我在早上返回工作时、我会要求他提供有关5V 数据的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ohashi-San、

    下  表列出了 SN74LV14A 的缺失规格。 我们将提交一个 TT 以相应地更新数据表。 谢谢!

    参数 测试条件 VCC –40°C 至125°C 和功能
    最小 典型值 最大
    VT+ 正向输入阈值电压   2.5V 1   1.75
    3.3V 1.31.   2.31.
    5V 1.95.   3.5.
    Vt- 负向输入阈值电压   2.5V 0.75   1.5
    3.3V 0.99   2.07
    5V 1.5   3.05
    ΔVT μ A 迟滞(VT+−VT)   2.5V 0.25.   1
    3.3V 0.33.   1.32.
    5V 0.5.   2.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Torres、

    感谢您的提供。

    非常感谢您的支持!

    此致、

    Ohashi