This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXU0304-Q1:有关 IC 输出能力的问题

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TXU0304-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1191967/txu0304-q1-question-about-ic-output-ability

器件型号:TXU0304-Q1

你(们)好

客户希望将 TXU0304-Q1用于 SPI 缓冲器、并计划使用1个 TXU0304-Q1在其长 SPI 布局中承载12通道 SPI。
我认为在 PCB 上进行测试之前很难进行评估。

在 PCB 上进行测试之前、我们如何才能获得一些解决方案来判断它是否是合理的解决方案。

请分享您宝贵的意见

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用 IBIS 模型运行仿真。

    为什么有12个通道? 通道之间是否存在最大偏斜? 所需的最低频率是多少?