This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV1T32:SN74LV1T32DCKR

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1188323/sn74lv1t32-sn74lv1t32dckr

器件型号:SN74LV1T32

您好!

SN74LV1T32DCKR:

当 VCC 为1.8V 时、典型传播延迟时间为10.5ns、最大值为11ns。 您是否有最短延迟时间数据? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ding、

    一般而言、我们在数据表中拥有的数据就是我们拥有的数据。 如果信息不存在、则未对其进行测试/不是太重要。  

    我能问您为什么需要最短延迟时间数据吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们有一个信号需要从1.2V 转换到1.8V、但需要在3ns 内控制时间延迟的偏差、我不知道是否有推荐的选择。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ding、

    在1.8V 电源下、LVxT 系列将具有相当广泛的可能延迟范围、具体取决于工艺、电压电源和温度变化(PVT)。

    恐怕我不知道有哪个制造商会保证单电源电压转换门在整个 PVT 范围内的变化小于3ns、尤其是在1.8V 电源下、器件延迟最大。