This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G04:连接 NC 和 Vcc 是否正常?

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1191385/sn74lvc1g04-connecting-nc-and-vcc-is-ok

器件型号:SN74LVC1G04

您好!

我的客户设计的 PCB 错误、NC 引脚(#5)和 Vcc 引脚(#6)在 SN74LVC1G04DRY 上相互连接。
为了节省成本、他们不希望尽可能重新设计 PCB。
他们认为、由于 NC 引脚未在内部连接任何位置、因此连接 NC 和 Vcc 不会产生任何问题。
他们的想法是否正确? 连接 NC 和 Vcc 可能会导致任何问题?

此致、

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuhiko-San、

    是的、您回答正确。 NC 引脚未连接到任何元件、因此这不会导致问题。