This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T245:1.2V 至1.2V 直通

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC4T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1191348/sn74avc4t245-1-2v-to-1-2v-straight-pass

器件型号:SN74AVC4T245

您好、专家、

我的客户正在使用 SN74AVC4T245作为板载1.2V 至1.8V 和1.2V 至3.3V 电平转换器。 有一种新兴需求、他们还希望使用4T245来涵盖1.2V 至1.2V 透明通流情况。

根据数据表、我没有看到没有翻译用例的描述。 我认为 Vref 1和 Vref 2是分开的、A 端口和 B 端口分别跟踪 Vref1和2。 两个1.2V 电压都可以支持。 您能提供一些建议吗? 谢谢。  

BR

CHI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这将起作用;不要求电源应该不同。