This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0101:X2SON (6)封装长度

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1190957/lsf0101-x2son-6-footprint-length

器件型号:LSF0101

大家好、

我代表我的客户提出一个问题。

您能告诉我下图中 A、B 和 C 的宽度吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    目前、我们没有任何适用于 X2SON (6)封装的3D 模型 可用于测量 A、B 和 C。但是 、客户可以使用 CAD 模型和封装图。

    希望这 对您有所帮助。 谢谢!

    最棒的

    Swathi