This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E-Q1:Ege 检测的机制是什么

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E, TXU0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1184633/txs0108e-q1-what-is-the-mechanism-for-the-ege-detect

器件型号:TXS0108E-Q1
主题中讨论的其他器件:TXS0108E、 TXU0304、 TXS010

TXS0108E 具有边缘加速器、可检测上升沿或下降沿的开始: Ege 检测的机制是什么,阈值范围被视为有效?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    当通常在开关期间检测到上升沿或下降沿(根据 VIH 和 VIL 电平)时、在大约30%至50% Vcc 时、一次性激活、将输出短接至 VCC 或接地以实现高电平或低电平。 当一次性持续时间设计为在10ns 至30ns 之间激活时,TXS 器件的内部上拉电阻器会在禁用后将线路驱动为高电平,并保持其稳定状态。 应考虑更快的上升/下降输入边沿和负载电容、确保< 70pF、以帮助避免在输出达到 stead 状态之前使单次触发过期。

    另请参阅 “使用 TXS-Type 转换器进行电压转换的指南”,谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Low-temperature-failure.pptx

    您好、Micheal:

      感谢您的回复、如附件文件所示、我有以下几个问题:

    1、在  正常温度下下降 Ege 期间产生的挂钩(没有超过)μ F 的负载电容?

    2、点 B 低温下的异常毛刺、是由点 C 中的挂钩引起的吗?   它  是更容易触发的加速器吗?

    3 μ   s、?B 点的异常毛刺最终导致器件侧在低温时的 SCLK 电平反转、是加速器触发的 μ s

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    您能否澄清 挂钩、异常毛刺、SCLK 电平反转以及所指的 B 点和 C 点? 谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../8203.Low-temperature-failure.pptx

    您好、Micheal:

      作为附件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您提供的附件。

    通过"低于-20deg C"、您能帮助确认温度吗?

    您能否确认总负载电容? 您是否使用了原理图以及任何上拉电阻器? 应用是 SPI 还是 QSPI?  布线的长度是多少? 主机是否具有足够的驱动强度、能够同时灌入电流并将线路驱动为低电平? 所有这些都会影响您的观察结果、因为该器件的设计 驱动强度极小或根本没有驱动强度、因此我们可以推荐更适合 SPI 应用的器件、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过"低于-20deg C"、您能帮助确认温度吗?

    低于20度 C 更容易出现问题,关于总负载电容、我们没有添加额外的电容、我认为 C 点的挂钩 更可能受到 e2e.ti.com/.../0825.Low-temperature-failure.pptx 的影响 、因为上升/下降 Ege 太快、当我们在负载侧添加33欧姆电阻器时 、可以解决这个问题;  输出电压为150mm、应用电压为 SPI (频率为1.8Mhz)、我们尝试 将频率降低到500kHz、挂钩仍然存在、TXS0108是否需要 阻抗匹配设计? 是否 需要 在   应用 SPC 中说明这一点? 该挂钩 不仅在 SCLK 中、而且在 MOSI 中、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Micheal

      您能否帮助解释 过大负载电容导致错误边沿检测的原因?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    请注意、如果不增加额外的电容、主机引脚也可能具有自己的电容、并且在 D 点观察到的较慢放电可能是由 RC 延迟引起的。

    此外、当单次触发被激活时、输出阻抗被降低以帮助增加输出驱动以支持更快的数据速率。 较慢 的边沿和过大的负载会触发一次性过期 、以便内部上拉电阻器将线路驱动为高电平或驱动  器将线路驱动为低电平。

    不过、可以在其他温度下观察到轻微反射;较低温度通常意味着较低的阻抗输出和阻抗不匹配;将观察到类似于 [常见问题解答]的反射当我将逻辑器件的输出连接到50欧姆传输线路时会发生什么情况? 单次激发可以像您观察到的那样放大它们。

    此外、我们通常不会将自动双向器件推荐用于非自动双向的应用、因为它们的设计性质几乎没有驱动强度、有助于驱动器覆盖它们以进行自动感应以及对外部组件的敏感度、并且通常会推荐将 TXU0304用于 SPI、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Michal

    我想知道如何挂钩电压将导致毛刺的输入电压。有特定的值?该值不会受到温度的影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    一旦检测到上升沿或下降沿、较快的边沿、过多的容性负载和反射会在任何点被一次性放大为虚假触发。 您是否符合 VIL/VOL 规格? 此外、较低的温度 意味着较低的阻抗、也可以放大由于阻抗不匹配而导致的现有反射。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Micheal:

      我们发现 C 点的挂钩 不仅在 SPI,上,而且在 UART/I2S 上也可以找到,因此   在设计  phas 时使用 TXS010*和 TXB010*时,可能会考虑阻抗不匹配问题? 大多数硬件信号完整性测试是在主机和器件侧进行的、在本例中  、SoC 和器件侧的信号完整性测试在正常温度下是正常的、但 TXS0108引脚侧发现钩子异常、并且钩子在 低温下触发单次触发。 我认为在使用 TXS010*和 TXB010*时需要设计为高速信号 、因为 EDG 更快。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    是的、不特定于 SPI 或 UART/I2S、因为此类不匹配适用于任何与常见问题解答类似的应用。

    但是、此类反射/快速边缘可能会被自动双向器件放大、因此建议为此类定向应用使用推荐的固定方向器件。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Micheal:

      此外、较低的温度 意味着较低的阻抗、还可以放大由于阻抗不匹配而产生的已存在的反射;

     

       挂钩 级别在 不同的温度下不会发生变化、   在低温下更容易因错误触发单次触发

    因此我们更有可能了解这一原则,

    太棒了!

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    单次触发的原理如上所述、适用于所有建议的温度。

    您能否再次确认添加与 [常见问题解答]类似的串联电阻器当我将逻辑器件的输出连接到50欧姆传输线路时会发生什么情况? 帮助?

    此外、您能否分享真实的原理图以充分突出显示 TXS? 谢谢。

    此致、

    Michael。