This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T245:VCCA 和 Ax 输入容限问题

Guru**** 2652535 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC4T245, SN74AXC4T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1190959/sn74avc4t245-vcca-and-ax-input-tolerant-issues

器件型号:SN74AVC4T245
主题中讨论的其他器件: SN74AXC4T245

您好 TI 团队、

   在以下情况下、SN74AVC4T245能否正常工作:  

1) 1) VCCA=VCCB=1.8V、这不是用于电平位移、而是用于硬件 兼容性。

2) VCCA=1.2V、VCCB =1.8V、所有 A 端口引脚是否都作为输入工作、接受1.8V 输入作为逻辑"1"。 当参考 VCCA=1.2V 时、我不确定1.8V 会损坏端口输入。

3)  3) VCCA=1.2V、VCCB =1.8V、所有 OE 引脚能否接受1.8V 输入作为逻辑"1"?

4) 4)一个 VCC 电源比另一个 VCC 电源早可用。 例如、当 VCCA 为0时、VCCB 处于1.8V。