This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G11:与门:安全系统的功能安全时基故障率、故障模式分布

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G11, SN74LVC1G08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1192825/sn74lvc1g11-and-gate-functional-safety-fit-rate-failure-mode-distribution-for-safety-system

器件型号:SN74LVC1G11
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G08

我正在寻找一个设计、在该设计中、我可以将2个安全信号连接到 MCU 上的1个安全输入。  

电压电平为3V3。 当其中一个安全信号降至0V/悬 空时、MCU 输入应执行相同的操作。

逻辑步骤是使用与门、例如  SN74LVC1G11。  作为一个安全系统、我们需要分析系统中的缺点。  

为了实现该和门、我们需要确保门的所有失效模式都被视为安全的。 换句话说、当任一输入为低电平时、输出不能卡在 VCC 上。

此特定与门显示了出色的 MTBF 值、但我看不到故障模式除法(FMD)报告。 我确实找到了一个适用于  SN74LVC1G08的器件、 这对于我的应用来说并不是很有希望。  

https://www.ti.com/lit/fs/scea075/scea075.pdf?ts=1675416693627&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

我想知道是否可以找到一个无故障的与门模式、该模式可能会将输出对 VCC 短路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    [引用 userid="551625" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1192825/sn74lvc1g11-and-gate-functional-safety-fit-rate-failure-mode-distribution-for-safety-system ]\n 此特定与逻辑门显示了出色的 MTBF 值、但我没有看到故障模式分析(FMD)报告。 我确实找到了一个适用于  SN74LVC1G08的器件、 这对于我的应用来说并不是很有希望。  [/报价]

    如果我们要为 LVC1G11制作一个、您会发现它与您已经看到的 LVC1G08报告相同。 这些器件与所有其他 CMOS 逻辑门非常相似。

    [引用 userid="551625" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1192825/sn74lvc1g11-and-gate-functional-safety-fit-rate-failure-mode-distribution-for-safety-system ]我想知道是否可以找到一个无故障的与门模式、该模式可能会将输出短接到 VCC。

    不,不是我所知道的。 正如您所指出的、逻辑故障非常罕见、几乎每次我看到故障时、都是由我们客户的设计引起的、而不是器件的质量、制造或设计问题。 我们所有的现代逻辑都是使用单片器件、CMOS 以相同的方式构建的、没有"内置"冗余、隔离或特定故障模式。  我也不知道任何包含这些功能的逻辑门。

    我所见过的最常见故障模式是由于电气过载而通过 ESD 保护结构对地短路、即 系统因电流过大或 ESD 事件而损坏。

    为了实现逻辑安全、您最好的做法是将输入/输出电压和电流保持在数据表规格范围内、并使用系统级 ESD 保护端口。

    如果您需要的器件具有更可控的结构和更多的测试、您可以将等级从 Q1提高到 EP 或 MIL。 但是、这两个等级都不能保证故障模式-它们只会降低因质量而过早发生故障的可能性。