This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV1T126:汽车级替代产品

Guru**** 2650475 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV1T126, SN74LVC1G126-Q1, SN74AHCT1G126-Q1, TXU0101-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1192851/sn74lv1t126-automotive-grade-alternative

器件型号:SN74LV1T126
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G126-Q1SN74AHCT1G126-Q1TXU0101-Q1

团队、

我们想检查是否有适用于 SN74LV1T126的 Q 级自旋电压、或者任何类似的替代电压、以适合需要 AEC-Q100解决方案的客户汽车设计。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74LVC1G126-Q1具有可过压输入、可用于进行降压转换。

    SN74AHCT1G126-Q1可用于从3.3V 转换到5V

    如果要在其他电压之间进行转换、请使用 TXU0101-Q1、这需要两个电源。

    (如果您不需要高电平有效 OE 输入、则有更多选择。)