This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC595B:散热焊盘连接

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1193007/sn74hc595b-thermal-pad-connection

器件型号:SN74HC595B

为什么未更新数据表以指示散热焊盘应接地?  ShreyasRao 提出更新数据表的请求已超过6年。

我只是偶然地偶然发现了这个论坛上的答案。   

e2e.ti.com/.../sn74hc595b-question-about-exposed-pad-maximum-frequency-and-pin-connection-for-not-using-pin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    恐怕我不能告诉你,Shreyas 的请求发生了什么,因为我不知道。 更新数据表是一个漫长而复杂的过程、因此在许多地方、数据表可能会"细分"。

    我很高兴您能找到您所寻找的答案、因为这是本论坛公开和可搜索的目的。

    您可能会发现查看我们的常见问题解答部分也会有所帮助、该部分包含了此问题的答案以及许多其他逻辑器件问题。

    逻辑常见问题解答 

    [常见问题解答]在哪里可以连接逻辑 QFN 器件的散热焊盘?