This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0101:当 OE 为低电平时、能否在 A &放大器上施加5V 电压;B 引脚

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1192446/txb0101-can-i-put-5v-on-the-a-b-pins-when-oe-is-low

器件型号:TXB0101

我有一款产品、其中引脚 VCCA、OE 和 A 连接到连接器引脚。 通常情况下、VCCA 和 OE (通过连接器)连接到3.3V 电源、A 接收3.3V 串行信号。 这一切都很完美。

现在、我想将另一个连接器连接到它、在这种情况下、不需要通信、只提供5V 电压。 在此设置中、VCCA 和 OE 接地、引脚 A 连接到5V 电源。 现在我的问题是:这是安全的吗? 数据表规定、当 OE 为低电平时、输出引脚进入高阻态。 但是、这种情况的应用可能性到底是什么?

简而言之:当 OE 被拉低(GND)时、该芯片是否可以安全地将5V 电源连接到引脚 A 而不中断?

在这种情况下、您可以忽略系统的其余部分。