This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G32:DSF 封装热性能信息

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1187956/sn74lvc1g32-dsf-package-thermal-information

器件型号:SN74LVC1G32

大家好、

在我们的数据表中、我们没有提到 DSF 封装热性能信息。

您能帮您提供吗?

谢谢!

Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    让我提交一份获取此信息的请求。 响应时间通常为2周。 当团队回到我的话题时、我将向您介绍该主题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    谢谢! 如果您有更新、请告诉我。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    现在有什么好消息吗?

    请告诉我、如果您有任何更新、客户正在等待我们。

    谢谢!

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    让我看看我是否可以让他们确定此请求的优先级。 正如我说过的、测试通常需要2周的时间才能完成并发送回我们、但我将看到我可以做什么。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    当然、请告诉我团队是否有任何更新。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    我实际上只是把它重新装回一个晚上。 数据如下:

    结果- Theta JA-High K (标准数据表值) 385.6
    Result - Theta JC、TOP (标准数据表值) 231.6
    Result - Theta JB (标准数据表值) 238.2
    结果- psi JT (标准数据表值) 37.2.
    结果- psi JB (标准数据表值) 237.1
    Result - Theta JC、底部(标准数据表值) 不适用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    非常感谢您的支持!

    请问这一新数据是否会添加到我们的数据表中?

    Kai