This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AC04:发生故障之前、应该将多少伏的电压输入电源?

Guru**** 2782635 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1193752/sn74ac04-how-many-volts-should-i-put-in-the-power-supply-before-it-fails

器件型号:SN74AC04

对于 SN74AC04NSR、在电源发生故障之前、实际上应该将多少伏的电压输入电源?

(在我们的内部实验中、即使 IC 的电源增加了0.5V、即使电流电压为10V、也不会发生故障。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定值可保证器件不会在高达7V 的电压下损坏。但无法保证器件会在任何特定电压下损坏。 (请注意、高于7V 的电压可能会使器件降级、即使不能立即看到损坏。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。