Other Parts Discussed in Thread: SN74HCS125-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74HCS125-Q1 大家好、团队成员
希望你们做得好!
从 SN74HCS125-Q1的数据表中、我可以知道 VT+max@2V/4.5V/6V。

但是、如果我想知道与其他 Vcc 值对应的 Vt+max、该怎么办?
例如、当 Vcc=3.3V (我认为它是一个公共值)时、什么是 VT+max?
请提供 与 VT+max 和 Vcc 相对应的曲线吗?
谢谢、此致
Jeff