This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS125-Q1:VT+和 VCC 之间的关系曲线

Guru**** 2001725 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HCS125-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1194424/sn74hcs125-q1-the-relationship-curve-between-vt-and-vcc

器件型号:SN74HCS125-Q1

大家好、团队成员

希望你们做得好!

从  SN74HCS125-Q1的数据表中、我可以知道 VT+max@2V/4.5V/6V。

但是、如果我想知道与其他 Vcc 值对应的 Vt+max、该怎么办?

例如、当 Vcc=3.3V (我认为它是一个公共值)时、什么是 VT+max?

请提供 与 VT+max 和 Vcc 相对应的曲线吗?

谢谢、此致

Jeff