This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:推挽和漏极开路

Guru**** 2384290 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1194283/txs0102-push-pull-and-open-drain

器件型号:TXS0102

大家好、

客户想知道该器件如何识别开漏或推挽信号?

或者它能够识别?

由于有一个10kohm 的集成上拉电阻、这是否会影响  推挽条件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此器件无法识别输入信号类型。 没有两种不同的模式。

    推挽信号的边沿更快、从而使输出端的开关速度更快。 当您使用开漏信号时、只保证开漏时序。 当您使用推挽信号时、可保证更快的推挽时序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是,当 0跨接时,10k Ω 电阻会给推挽设备带来额外的损失,因为有一个从10k Ω 直至地的电流,对吧?

    2.边沿加速器是否也适用于推挽式应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.是的、低电平信号需要通过两侧的上拉电阻器灌入电流。

    2.是的、边沿加速器由任何上升沿触发。

    漏极开路和推挽之间的唯一区别是后者更快。 TXS 始终以相同的方式工作、只有速度可能发生变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道、你是说推挽式信号本身已经更快了