This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G240:SN74LVC1G240 -封装热阻抗(DRY、DSF)

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/930191/sn74lvc1g240-sn74lvc1g240---package-thermal-impedance-dry-dsf

器件型号:SN74LVC1G240

请提供有关采用 DRY 和 DSF 封装的 SN74LVC1G240封装热阻抗的文档。

数据表的第2页显示了 DBV、DCK 和 YZP 封装的封装热阻抗。  数据表不包含 DRY 封装或 DSF 封装的封装热阻抗。

请为采用 DRY 和 DSF 封装的 SN74LVC1G240提供热阻抗。

谢谢、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我已经继续并请求了这些热阻抗值。 当热建模团队回复我(~2周)时、我会在这里发帖。

    谢谢!

    乍得克罗斯比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乍得、您好!

    感谢您的快速响应。

    一旦这些附加封装的热阻抗值可用、最好提交数据表修订版、以便也将此信息添加到数据表中。

    再次感谢、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    当然、一旦所有热值返回、我们将更新 DS 并为此发送更改通知。

    谢谢!

    乍得克罗斯比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乍得、您好!

    已经过去了大约4周。  只需检查这些热阻抗值的状态即可。

    谢谢、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我对这方面的拖延表示歉意。 Chad 已转移到 TI 内部的另一个团队、我没有观看此主题。  这里有热模型:

    DRY 封装

    结果- Theta JA-High K (标准数据表值)

    354.8.

    Result - Theta JC、TOP (标准数据表值)

    249.6

    Result - Theta JB (标准数据表值)

    222.2

    结果- psi JT (标准数据表值)

    77.7.

    结果- psi JB (标准数据表值)

    221.4

    Result - Theta JC、底部(标准数据表值)

    不适用

    DSF 封装

    结果- Theta JA-High K (标准数据表值)

    347.9

    Result - Theta JC、TOP (标准数据表值)

    214.5.

    Result - Theta JB (标准数据表值)

    26.9.

    结果- psi JT (标准数据表值)

    35.3.

    结果- psi JB (标准数据表值)

    26.9.

    Result - Theta JC、底部(标准数据表值)

    不适用

    我不知道 Chad 在更新数据表时做了多远、但由于我们当前的工作量和可用资源、我们可能无法立即更新数据表。 如果您需要在数据表中添加此内容、请告诉我。