This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV1T125:LV1T 系列是否具有 Ioff 特性?

Guru**** 2505255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1194154/sn74lv1t125-does-the-lv1t-family-has-ioff-feature

器件型号:SN74LV1T125

您好!

我从 该链接中获得 LV1T 系列支持类似 LVC 的 Ioff 的信息。 但我仍然无法从其数据表中找到 Ioff 规格。 因此、我想知道 TI 的这个系列是否支持 Ioff。

此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74LV1Txxx 器件没有 Ioff。 TI 和 NExperia 的 LV1T 系列是不同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从 LV1T125的数据表中、 图9-2显示没有 ESD 二极管被钳位到 Vcc 引脚。 因此、当 Vcc = 0时、它可以承受的最大输入电压是多少?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入可耐受高达7V 的过压;请参阅 [常见问题解答]我的逻辑器件的输入电压(VI)是否可以高于电源电压(Vcc)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. 图9-2中所示的二极管是所谓的"ESD 二极管"、还是用作 ESD 保护?  
    2. IHO、当 TI 说 Ioff 时、这意味着电源关闭时输入/输出电流都受到限制、对吧? 但是、这里的 LV1T 仅限制输入电流、因此它不支持 Ioff、对吧?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    来自 GND 的二极管是由 P 型掺杂裸片和其他组件之间的 P/N 结产生的寄生二极管。 输出端的二极管是 MOSFET 体二极管。 这些二极管对于 ESD 保护很有用、但输入端有额外的保护结构来处理正 ESD 电压。

    2.理论上,Ioff 同时适用于输入和输出。 但所有具有 Ioff 的器件都具有可过压输入、而并非所有具有可过压输入的器件都具有 Ioff。 因此、在实践中、Ioff 是有关输出的信息。