This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G07:SN74LVC1G07设计问题

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G07

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/936058/sn74lvc1g07-sn74lvc1g07-design-issue

器件型号:SN74LVC1G07

尊敬的先生:  

此设计是否存在任何风险。 当输入信号电压为3.3V 时、74LVC1G07的 VCC 仅为1.8V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 [常见问题解答]我的逻辑器件的输入电压(VI)是否可以高于电源电压(Vcc)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的帮助!

    没有正钳位二极管的 SN74LVC1G07 IC、因此输入电压为3.3V 不会影响 VCC (1.8V)。 因此、设计正常。 我是对的吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、没错。 由于输入具有过压耐受性(没有正钳位二极管)、因此可以将其过驱动至建议的 VI (输入电压)最大规格、而不会出现任何问题。

    最棒的
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michale:

    MCU 上逻辑低电平的最坏情况是0.5V、缓冲器(SN74LVC1G07)上所需的最小输入电平为0.63V (如果缓冲器由1.8V 供电)、则有0.1V 的裕度。 问题是、在极端温度条件下、在较大的人群中以及在 ALT 测试期间、缓冲器将如何工作。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表中的规格说明了这一点。